This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259827LEVM:关于驱动高电流 PWM 负载

Guru**** 2616485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561250/tps259827levm-regarding-driving-high-current-pwm-load

器件型号:TPS259827LEVM
主题中讨论的其他器件:TPS25983、TPS25982

工具/软件:

您好:

我考虑  在当前系统中采用 TPS259827LNRGER 器件、因为我们目前面临使用电子保险丝内部反向保护的困难。

目前、我们正在通过电子保险丝提供的 24V 电压轨、通过 PWM 驱动两个 TEC 制冷机。 这是为了确保我们驱动的电流不会超过必要值、并保护输出免受短路的影响。

启用时、每个 TEC 需要大约 6A 的峰值电流消耗。 通过低侧开关和 MCU 生成的 PWM 驱动这两个 TEC 时、这款器件是否会出现任何问题? 我会问、因为在提供通过 PWM 控制的负载时、一些电子保险丝似乎效果不佳。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我正在研究如何  在当前系统中实现 TPS259827LNRGER 器件、因为我们当前的电子保险丝内部反向保护遇到了困难。

    TPS25982 没有反向电流阻断功能。 如果您在电源轨关闭时需要 RCB、我可以推荐 TPS25983、它与该器件引脚对引脚兼容、但能够驱动 RCB 的外部 FET。 此外、该器件的额定输入电压更高、因此会提供更多缓冲。

    目前、我们通过 PWM、通过 24V 电源轨驱动两个 TEC 冷却器、该电源轨将通过电子保险丝提供。 这是为了确保我们的驱动电流不会超过必要值、并保护输出免受短路的影响。

    您能否在您的设计中提供电子保险丝原理图和负载详细信息(我知道它是 24V/12A,但导通期间将存在多少负载,以及它也会导致浪涌电流的电容器大小)。 是使用 PWM 信号作为电子保险丝的 EN。

    启用后、每个 TEC 的峰值电流消耗约为 6A。 通过低侧开关和 MCU 生成的 PWM 驱动这两个 TEC 时、这款器件是否会出现任何问题? 我询问、因为在提供通过 PWM 控制的负载时、一些电子保险丝似乎不能很好地工作。

    电子保险丝专为电阻或容性负载而设计、据我所知、TEC 与电阻负载类似(如果我的理解不正确,请在此处更正我)、因此在驱动 TEC 时不会出现问题。 现在、使用 PWM 时将会重复启动、器件在启动期间会产生更高的功率耗散、因此选择启动时间对于防止结温上升到非常高的水平非常重要。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arush、

    是的、我们目前放弃内部反向保护 IC、因为它会导致误解并导致电子保险丝关闭。 我们不希望使用此功能。

    目前、  TEC 的每个输出轨上只有~10uF(总共 2 个)。

    我们还考虑使用此电子保险丝来提供电机电压轨、为两个 TMC5130 步进电机驱动器 IC 供电。 由于步进电机是电感的、TPS25982 是否适用? 或者我们只需要提高额定电流。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、发件人:

    对延迟深表歉意。 我卡在其他几项测试中、因此出现了延迟。 我会在明天的 EOD 之前回复您。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    电子保险丝可支持电机负载。 我们必须查看电机负载曲线并相应地设置额定电流。 此外、电子保险丝的 ITIMER 引脚可设置消隐计时器(OCP 响应延迟计时器)、因此我们也必须正确设置该引脚。

    此致、
    Arush