This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:OUTx 引脚绝对电压

Guru**** 2594570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564603/tps4h160-q1-outx-pin-abs-voltage

器件型号:TPS4H160-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

客户直接向 Outx 注入 12V 电压来驱动继电器电感。 在 12V 注入瞬态时、波形如下所示、 TPS4H160-Q1 的 OUTx 引脚中有一个 40V@10ms 的尖峰。 他们还发现 TPS4H160-Q1 损坏。 那么、如果高电压会损坏 TPS4h160-Q1?

 OUTx 引脚的最大绝对极性和反极性电压是多少? 我没有从 DS 获取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否添加一个原理图、其中概述了该方法的测试要点? 以便分析应用。

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    12V 来自外部直流电源、请参阅下面的参考原理图。 实际上、反极性电压为–36V。 VS 引脚或 OUTx 引脚是什么?

    同样、 我们是否有   OUTx 引脚的最大绝对极性和反极性电压的测试数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    测试此反极性场景时是否启用了通道? 否则会在关断状态下发生最坏的情况。 反向电流必须限制在 IR (2) 以下。 将相关的 INx 引脚设置为高电平、可将功率耗散保持在尽可能低的水平。

    电流图是否可通过该测试访问?

    BR、  

    Alan