请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4H160-Q1工具/软件:
尊敬的专家:
客户直接向 Outx 注入 12V 电压来驱动继电器电感。 在 12V 注入瞬态时、波形如下所示、 TPS4H160-Q1 的 OUTx 引脚中有一个 40V@10ms 的尖峰。 他们还发现 TPS4H160-Q1 损坏。 那么、如果高电压会损坏 TPS4h160-Q1?
OUTx 引脚的最大绝对极性和反极性电压是多少? 我没有从 DS 获取数据。