This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3809-1:反激式转换器:输入电容器纹波电流计算

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565665/ucc3809-1-flyback-converter-input-capacitor-ripple-current-calculation

部件号:UCC3809-1


工具/软件:

尊敬的团队:

目前我正在设计反激式转换器。 在选择输入电解质电容器时、我是否需要注意输入侧的纹波电流? 如果是、计算此输入电流的最佳方法是什么? 任何公式、应用手册都会有所帮助。

BR、

Vaibhav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于直流输入电压源、首先估算输入低压线路和满负载占空比 Dmax 时的输入平均电流 I_in_avg。  然后

    可以通过以下公式来估算输入电容:C_in >= I_in_avg x dmax /(fsw x delta_Vin)

    Fsw — 开关频率

    作为初始起点、Delta_Vin、输入电压纹波、经验法则小于 (5% x Vin)。

    铝电解电容器通常可以与 0.1uF 至 1uF 的高频陶瓷电容器并联使用。

    Delta_Vin 还受源内部阻抗、连接长度、布局和变压器泄漏的影响、因此您需要进行基准调试来完成调优。