请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC3809-1工具/软件:
尊敬的团队:
目前我正在设计反激式转换器。 在选择输入电解质电容器时、我是否需要注意输入侧的纹波电流? 如果是、计算此输入电流的最佳方法是什么? 任何公式、应用手册都会有所帮助。
BR、
Vaibhav
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
目前我正在设计反激式转换器。 在选择输入电解质电容器时、我是否需要注意输入侧的纹波电流? 如果是、计算此输入电流的最佳方法是什么? 任何公式、应用手册都会有所帮助。
BR、
Vaibhav
您好、
对于直流输入电压源、首先估算输入低压线路和满负载占空比 Dmax 时的输入平均电流 I_in_avg。 然后
可以通过以下公式来估算输入电容:C_in >= I_in_avg x dmax /(fsw x delta_Vin)
Fsw — 开关频率
作为初始起点、Delta_Vin、输入电压纹波、经验法则小于 (5% x Vin)。
铝电解电容器通常可以与 0.1uF 至 1uF 的高频陶瓷电容器并联使用。
Delta_Vin 还受源内部阻抗、连接长度、布局和变压器泄漏的影响、因此您需要进行基准调试来完成调优。