Other Parts Discussed in Thread: UC1842A, UC1842
工具/软件:
我对 UC1842 和 UC1842A 有一些疑问。
1) 我们可以使用这些 IC 设计不带光隔离器的电源吗?
2) 我是否应在计算中使用我的测试要求电压或在计算中使用工作电压、例如、我设计的电源输入工作电压为 115+/- 10%、电源测试要求为 115+/- 20%
3) UC1842A 数据表中的 Vin 纹波和 Cin 公式相同、哪一个正确?
4) 如何计算 Vbulk (min ) 和 Vbulk (max)? 在一个数据表中 Vbulk(最小值)是 95V ,而在另一个数据表中它是 75V。
5) 在 UC1842 数据表第 25 页、公式 18 中、我们如何计算 Lm?
6) 在 UC1842 方程 39 中、什么是 Mideal? 是否与 Mc 相同? 在根据公式 38 知道 Se 和 Sn 之前、才能找到 MC。 要得出 Se、需要根据公式 41 确定 Mc。
7) 为什么与应用手册中相同规格的 12V 电源在 Webench 上进行仿真会得出与数据表相比不同的 NPS 和 NPA 值?
8) 如何设计电源的 EMI 滤波器以通过 DEF STAN 59-411 和 MIL-STAN-461 EMC
。 V_bulk (min) 取决于 C_IN。 通常、其大小在 100uF 至 200uF 之间。