This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92360:TPS92360

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564241/tps92360-tps92360

器件型号:TPS92360
主题中讨论的其他器件:TPS92201

工具/软件:

您好、

我有一个带 16 个 LED 并联的键盘、键盘中没有限流电阻器。 我想驱动这些 LED 的开/关和调光功能、

是否有合适的 LED 驱动器、该驱动器是否采用简单的解决方案可供我使用?

单一 LED 规格:

  • 正向电流 (IF): 20mA 最大值

  • 正向电压 (VF @ 20mA): ~2.9V–3.1V

  • 峰值脉冲电流: 60mA(仅短脉冲)



谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的专家将尽快检查和更新您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy Chen 
    感谢您的答复。
    期待尽快收到您的回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    我假设 Vin 低于 5V、总输出电流为 16x20=Vin 320mA、峰值最高为 960mA。

    请检查 TPS92201 是否适合您的应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy Chen 
    输入电压来自 USB C 端口。 我认为这款降压转换器 IC 适合。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy Chen 
    我阅读了数据表。 我无法理解如何将输出电压设置为 3V。 反馈电阻器将设置输出电流。
    您能帮我解决这个问题吗?
    谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    将更新您下一个星期一...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Andy Chen 

    期待您的答复。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LED 由恒定电流驱动、而不是由恒定电压驱动、因此您只需要设置输出电流。

    如果您担心 LED 电流变化、您可以添加与每个 LED 串联的小型平衡电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy Chen 
    再次感谢。 遗憾的是、我现在无法灵活地为每个 LED 添加电阻器。 数据表中的这一部分有点令人困惑、因为它讨论了一些电阻、我不确定它们是什么?


    我也进行了一些研究、发现此 IC 将通过电流驱动 LED 并相应地调整电压。

    谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的评分!

    数据表内容不正确、我们将修订数据表并删除该部分。