Other Parts Discussed in Thread: TPS92201
主题中讨论的其他器件:TPS92201
工具/软件:
您好、
我有一个带 16 个 LED 并联的键盘、键盘中没有限流电阻器。 我想驱动这些 LED 的开/关和调光功能、
是否有合适的 LED 驱动器、该驱动器是否采用简单的解决方案可供我使用?
单一 LED 规格:
-
正向电流 (IF): 20mA 最大值
-
正向电压 (VF @ 20mA): ~2.9V–3.1V
-
峰值脉冲电流: 60mA(仅短脉冲)
谢谢