This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:新设计要求

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565325/lm5122-new-design-requirement

器件型号:LM5122


工具/软件:

尊敬的团队:

对于 Vout 设计要求、我们更改为 1。 如果 VIN = 12V~51V、则 Vout 为 52V/200W

2. 如果 VIN = 52V~56V、Vout 可以直接直通至 52V~56V/200W

根据这项新要求、您是否建议我们继续使用 LM5122(原始设计)或其他更好的解决方案?

感谢您发送编修。

关键要求

  • VIN: 12–56 V 直流
  • VOUT:
  1. 如果 VIN = 12V ~ 51V、则 Vout 将升压至 52V/200W。
  2. 如果 VIN = 52V ~ 56V、Vout 可以直接直通至 52V ~ 56V/200W。
  • POUT (max): 200 瓦
  • 目标: 与当前的 TI 解决方案相比、解决方案总成本更低;高效率和合理的热性能;在整个 VIN 范围内保持稳定控制
  • 最好提供 现成的评估板/参考设计、FET/电感器选择指南、指示性价格和交货周期

    感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM5122 具有旁路模式特性、这意味着如果 VIN 高于目标 VOUT、它将在 100%模式下激活高侧 MOSFET、以最大限度地减少损耗。
    无需更改器件、LM5122 应该已经是此应用的最佳推荐器件。

     对于 200W 系统、它们也处于需要决定单相或多相实施的阈值。
    此处提供了单相设计参考 (135W):
    https://www.ti.com/tool/PMP9431
    此处提供了双相基准 (260W):
    https://www.ti.com/tool/PMP7979

    如有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    Niklas