请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122工具/软件:
尊敬的团队:
对于 Vout 设计要求、我们更改为 1。 如果 VIN = 12V~51V、则 Vout 为 52V/200W 、
2. 如果 VIN = 52V~56V、Vout 可以直接直通至 52V~56V/200W 。
根据这项新要求、您是否建议我们继续使用 LM5122(原始设计)或其他更好的解决方案?
感谢您发送编修。
关键要求
- VIN: 12–56 V 直流
- VOUT:
- 如果 VIN = 12V ~ 51V、则 Vout 将升压至 52V/200W。
- 如果 VIN = 52V ~ 56V、Vout 可以直接直通至 52V ~ 56V/200W。
- POUT (max): 200 瓦
- 目标: 与当前的 TI 解决方案相比、解决方案总成本更低;高效率和合理的热性能;在整个 VIN 范围内保持稳定控制
- 最好提供 现成的评估板/参考设计、FET/电感器选择指南、指示性价格和交货周期
感谢您的帮助~