This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61379-Q1:SN29500 值

Guru**** 2591200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61379-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564282/tps61379-q1-sn29500-value

器件型号:TPS61379-Q1


工具/软件:

您能否 在以下情况下提供 TPS61379-Q1 的 SN29500 值? 谢谢你

任务剖面:

 

平均 环境温度(°C)

分叉

TEMP1

–40°C

6%

TEMP2

23

20%

温度 3.

50

65%

温度 4.

100

8%

温度 5.

105.

1%

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    我需要联系我们的 PE 团队以了解更多信息。

    请等待一段时间。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    请 参阅 TPS61379-Q1 功能安全时基故障率、失效模式分布和引脚 FMA

    第 2 章.

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 弗格斯他

    基本故障率 SN29500 为 25。 您能否告诉我在添加任务概况的条件下的价值?  
    请尽快回复、因为我们需要它来进行 FMEDA 计算。 谢谢。  

    此致

    戴文华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenhua:

    这种时基 故障意味着 在 55°C 下每十亿小时有 25 个器件发生故障。

    如果您有更多问题、请发送电子邮件给我、我将让 PE 回答详细问题。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:   

    25 是基本故障率、添加任务剖面  
      平均 环境温度(°C) 分叉
    TEMP1 –40°C 6.
    TEMP2 23 20
    温度 3. 50 65
    温度 4. 100 8.
    温度 5. 105. 1.
    这是我们实际产品的运行条件。  
    那么在此操作条件下的故障率值是多少?谢谢  

    此致

    戴文华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenhua:

    请使用此页面计算时基故障、

    MTBF 和时基故障率估算器

    它的计算方法如下:fit(–40)*6%+fit (25)*20%+fit (50)*65%+fit (100)*8%+fit (105)*1%

    结果为 0*6%+2*20%+16.8*65%+488.8%+651.9*1%=56.9

    此致、

    Fergus