工具/软件:
您能否 在以下情况下提供 TPS61379-Q1 的 SN29500 值? 谢谢你
任务剖面:
|
|
平均 环境温度(°C) |
分叉 |
|
TEMP1 |
–40°C |
6% |
|
TEMP2 |
23 |
20% |
|
温度 3. |
50 |
65% |
|
温度 4. |
100 |
8% |
|
温度 5. |
105. |
1% |
此致、
张晓伟
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您能否 在以下情况下提供 TPS61379-Q1 的 SN29500 值? 谢谢你
任务剖面:
|
|
平均 环境温度(°C) |
分叉 |
|
TEMP1 |
–40°C |
6% |
|
TEMP2 |
23 |
20% |
|
温度 3. |
50 |
65% |
|
温度 4. |
100 |
8% |
|
温度 5. |
105. |
1% |
此致、
张晓伟
尊敬的 Xiaowi:
请 参阅 TPS61379-Q1 功能安全时基故障率、失效模式分布和引脚 FMA
第 2 章.
此致、
Fergus
尊敬的 Wenhua:
请使用此页面计算时基故障、
它的计算方法如下:fit(–40)*6%+fit (25)*20%+fit (50)*65%+fit (100)*8%+fit (105)*1%
结果为 0*6%+2*20%+16.8*65%+488.8%+651.9*1%=56.9
此致、
Fergus