This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:是否有'TPS2663 是否具有像 TPS2493 这样的软启动特性?

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562476/tps2663-doesn-t-the-tps2663-have-a-soft-start-feature-like-the-tps2493

器件型号:TPS2663
Thread 中讨论的其他器件: TPS2493

工具/软件:

我将尝试使用 TPS2663 替换 TPS2493 系统。

TPS2493 不是问题、我试图减小电路的尺寸。

TPS2493 可以通过将一个电阻器和电容器串联至 GATE 引脚来进行软启动。

但是、TPS2663 使用内部 FET、且相关引脚未在外部连接。

因此、我将通过改变 DVDT 引脚上的电容器电容进行测试。

我们的系统负载特性如下:

电容:4950uF (33uF x 150EA)

电流消耗(典型值):1.5A

过大的电流最初会流向负载的输入电容器充电。

但是、如果超过 2.94A 的配置 ILIM (6.04kJ)、则会触发故障。

TPS2663 是否无法处理上述规格的负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    欢迎来到 E2E。

    除容性负载外、是否有起始负载电阻? 您能为我们提供波形帮助吗?

    但是、如果超过 2.94A 的配置 ILIM (6.04kJ)、则会触发故障。

    这是在启动期间发生的吗?  

    TPS2663 具有热调节功能、有助于在高容性负载下启动。

    在下面找到相应说明的应用手册。

    在大型且未知容性负载下实现可靠启动(修订版 A)

    谢谢
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过降低负载的电容器容量来解决了问题。 我提到了提供的文档、但这并不容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道问题已解决