Other Parts Discussed in Thread: TPS2493, TPS2663
Thread 中讨论的其他器件: TPS2493
工具/软件:
我将尝试使用 TPS2663 替换 TPS2493 系统。
TPS2493 不是问题、我试图减小电路的尺寸。
TPS2493 可以通过将一个电阻器和电容器串联至 GATE 引脚来进行软启动。
但是、TPS2663 使用内部 FET、且相关引脚未在外部连接。

因此、我将通过改变 DVDT 引脚上的电容器电容进行测试。
我们的系统负载特性如下:
电容:4950uF (33uF x 150EA)
电流消耗(典型值):1.5A
过大的电流最初会流向负载的输入电容器充电。
但是、如果超过 2.94A 的配置 ILIM (6.04kJ)、则会触发故障。
TPS2663 是否无法处理上述规格的负载?