This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z80A-V110:使用睡眠模式

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ29312A, BQ20Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565734/bq20z80a-v110-utilizing-sleep-mode

器件型号:BQ20Z80A-V110
在 Thread 中讨论的其他器件:bq29312Abq20z80

工具/软件:

您好、我们正在完成各项活动、以满足 ICAO/IATA 即将提出的要求、即配备空运设备 (UN3481) 的锂离子电池的充电电压不得超过其额定容量的 30%。

我们使用 TI 的 bq20z80 + bq29312A 芯片组。

为了满足我们指定的 1 年存储要求、我们使用了睡眠模式功能。

我们最初打算使用关机模式、但由于与确保电池在投入使用前重新打开相关的风险、我们不会继续使用该选项。

令人担忧的电池是在 2010 年使用此芯片组开发的。

出于某种原因、开发人员认为有必要禁用睡眠模式、根据 TI 的文档、该模式在默认情况下已经启用、但仍然处于启用状态。

我的询问是要了解 2010 年的睡眠模式是否存在会导致开发人员故意禁用睡眠模式的问题? 此外、芯片组或固件的当前版本是否存在建议不要使用睡眠模式的问题、或者如果使用睡眠模式、我们需要注意哪些可能导致不适当或错误行为的情况?

除了上述查询外、我还有一个与睡眠电压时间和睡眠电流时间寄存器相关的问题。 我们正在修改这些值、以进一步将电流消耗降低约 25%、从而满足我们 1 年的存储要求。 我们是否需要注意可能未在 TI 文档中记录的任何互动? 我们计划将 Sleep Voltage Time 更改为 10 秒、将 Sleep Current Time 更改为 40 秒、以确保睡眠模式下的电流消耗进一步降低~25%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    已指定此问题、并将在可能的情况下跟进、同时请附加相关的.gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 系统不允许我附加 gg 主文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道该电量计的睡眠模式存在已知问题。

    SLEEP 电压时间和 SLEEP 电流时间寄存器非常简单 — 它们用于控制电量计何时临时唤醒以执行测量。 建立此间隔的时间越长、睡眠期间的平均电流消耗就越低。 缺点是、如果您的系统本身拉取的电流较大、而该电流比睡眠电流时间等时间短、则电量监测计会漏掉该电流、这可能会导致精度问题。