This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60420:采用参考设计的高生产故障率

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562867/lmr60420-high-failure-rate-in-production-using-a-reference-design

部件号:LMR60420


工具/软件:

我 在设计中使用 LMR604205RAKR 时遇到问题。 如果你给它的电流超过一安培左右,那么大约 20 个批次中的一半会在 IC 的输入上显示短路,导致它发出魔法烟雾。 设计非常简单、基本上遵循数据表中给出的一个示例。 唯一添加的是用于输入保护的 SMF28A、我已经检查了该器件的极性。

有些设备会立即出现这种故障,有些则会在组装后的某个时间出现这种情况,这使得质量控制变得非常困难。 它们在 24V 输入电压下进行测试、实验室电源电流良好、仅限 100mA。 进行测试时、输出端没有负载。

我最好的猜测是焊接有某种问题,但我不能想到会导致芯片本身烧坏的桥接连接。

原理图供您考虑:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我同意某种组装问题可能导致该问题。

    SW 或 BOOT 短路可能会导致该故障。

    此外、请检查以确保故障电路板上的元件值正确。

    您能给我们发送 PCB 布局的图像吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前的问题是我不再有工作板与故障板比较。 从电路板上移除 IC 并将探头电阻连接到 PGND 后、在探测 VIN、SW 和 BOOT 时、电阻会达到或更低 1.5 Ω。

    我只是看不到一些板如何临时工作,然后停止工作以后。 如果是 IC 下的焊接桥、那么这应该是一个持续存在的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果移除器件后仍然获得低欧姆读数、则任选电路板

    或者某个元件发生了短路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank。 很抱歉、我应该澄清一下、当我探测拆除的组件时、我获得的读数较低。 我已经检查了电路板本身是否已组装和未组装、似乎没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我在原理图或布局中没有看到太糟糕的情况。

    电路板上的某些元件、或者某种过压或负电压

    输出电压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了新器件并组装了另一个电路板。 它工作正常,所以我用异丙醇清洁它,然后它失败了。 除非我的 IPA 受到污染、否则我对这一结果感到非常惊讶。 即使尝试将任何水分从电路板中烘烤也没有帮助。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    不确定。  PCB 上的元件

    谢谢