工具/软件:
我 在设计中使用 LMR604205RAKR 时遇到问题。 如果你给它的电流超过一安培左右,那么大约 20 个批次中的一半会在 IC 的输入上显示短路,导致它发出魔法烟雾。 设计非常简单、基本上遵循数据表中给出的一个示例。 唯一添加的是用于输入保护的 SMF28A、我已经检查了该器件的极性。
有些设备会立即出现这种故障,有些则会在组装后的某个时间出现这种情况,这使得质量控制变得非常困难。 它们在 24V 输入电压下进行测试、实验室电源电流良好、仅限 100mA。 进行测试时、输出端没有负载。
我最好的猜测是焊接有某种问题,但我不能想到会导致芯片本身烧坏的桥接连接。
原理图供您考虑: