请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM5D1806工具/软件:
您好、
我计划在我的新设计中使用 TPSM5D1806RDBR 降压转换器。 我需要结至外壳(顶部和底部)和结至电路板的热阻值。 我在您的论坛中找到了这些值、但有人提到这些值基于仿真数据。 能否请您确认实际测量结果是否存在任何差异? 如果是、仿真和实际数据之间的预期变化裕度应该是多少?
我在论坛上指出的价值观是:
- 结至外壳(顶部):14.6°C/W
- 结至外壳(底部):2.5°C/W
- 结至电路板:4.6°C/W
请检查并提供您的反馈。