This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:TPSMD5D1806:热阻参数

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564975/tpsm5d1806-tpsmd5d1806-thermal-resistance-parameters

器件型号:TPSM5D1806


工具/软件:

您好、
我计划在我的新设计中使用 TPSM5D1806RDBR 降压转换器。 我需要结至外壳(顶部和底部)和结至电路板的热阻值。 我在您的论坛中找到了这些值、但有人提到这些值基于仿真数据。 能否请您确认实际测量结果是否存在任何差异? 如果是、仿真和实际数据之间的预期变化裕度应该是多少?
我在论坛上指出的价值观是:
  1. 结至外壳(顶部):14.6°C/W
  2. 结至外壳(底部):2.5°C/W
  3. 结至电路板:4.6°C/W
请检查并提供您的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文档 http://www.ti.com/lit/SPRA953   说明了这些指标的测量方法、应用程序和限制。 该报告强调、RθJA 经常被滥用、不应直接用于估算实际系统中的结温。 本 ΨJT 介绍了 Δ T、它是根据测得的外壳温度估算结温的更实用的指标。 还介绍了影响热性能的因素、例如 PCB 设计、芯片尺寸、封装配置和海拔高度。 本文档包括热管理的测量过程、公式和实用注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 webench 估算功率耗散

    链接