工具/软件:
您好、
我通过 USB-C PD 适配器为 bq25798 供电。 15V、3A 45W。 我确实连接了电池、并且系统通过 VSYS 供电。 在 VSYS 之后、我具有输出 12.2V 的升压转换器。 我在升压输入/输出端有检测电阻、在输入端有 USB 功率计。
USB 仪表读数:10 瓦
增压输入:20 瓦
我想知道为什么电池补充是踢了,因为充电器是 45 瓦.
一些充电器设置:
输入电压限制:14000mV
输入电流限制:3000mA
禁用充电。
我没有看到 VBUS 上有那么大的骤降。 我假设 bq25798 不会进入补充模式。
我期待有任何见解。
此致、
Hazar