This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:动态电源管理

Guru**** 2593580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561109/bq25798-dynamic-power-management

器件型号:BQ25798


工具/软件:

您好、

我通过 USB-C PD 适配器为 bq25798 供电。 15V、3A 45W。   我确实连接了电池、并且系统通过 VSYS 供电。 在 VSYS 之后、我具有输出 12.2V 的升压转换器。 我在升压输入/输出端有检测电阻、在输入端有 USB 功率计。  

USB 仪表读数:10 瓦
增压输入:20 瓦

我想知道为什么电池补充是踢了,因为充电器是 45 瓦.  

一些充电器设置:
输入电压限制:14000mV
输入电流限制:3000mA
禁用充电。  

我没有看到 VBUS 上有那么大的骤降。 我假设 bq25798 不会进入补充模式。

我期待有任何见解。

此致、

Hazar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hazar:

    BQ25798 无法直接与 USB-C 适配器通信。 我假设适配器有一个集成的 PD 控制器芯片和/或 EP、它指示适配器输出>VINDPM=14V 的电压? 此外、我假设 EN_ILIM 位= 0 以禁用 IINDPM 寄存器上的 ILIM 引脚电阻器钳位?   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
    我们有一个 PD 控制器、该控制器与 USB-C PD 模块协商。  
    然后、BQ25798 将 VINDPM 值设置正确。 在我的例子中是 14V。  

    我们手动设置 IIMPD 3A(或从充电器协商的最大值)  

    EN_ILIM = 0 时的良好点:  
    实际上、我们将 ILIM_HIZ 引脚连接至 REGN。  那么我假设钳位已经约为 3.2A?

    此致、

    Hazar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hazar:

    REG0x1B 至 0x27 中的充电器状态和故障寄存器报告充电器的状态。  寄存器 0x0F 报告充电器是否由于非常严重的故障而处于高阻态模式。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    充电电流 ( REG03_VSYS) 是否限制来自 Charge_Current_Limit 的最大电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hazar:

    编号 充电电流限制会限制从 SYS 到 BAT 的电流。  流出 SYS 的最大电流为 5A。

    此致、

    Jeff