This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:仅升压模式的充电器芯片选择

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566102/bq25756-charger-chip-selection-for-boost-only-mode

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQ25820

工具/软件:

您好:

我已经看到、BQ 系列中有电池充电器转换器芯片、这些芯片具有仅降压模式 (BQ25820)

是否有芯片允许您仅向电池升压和向“输入侧“降压? (因此仅使用 2 个 FET 驱动器、而不是全部使用 4 个)

我 想减少 BOM、因为我永远不需要提升电池电压。

我的系统在电池电压下为 60V、并在输入端请求 20V 电压。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TI 没有满足此电压要求的仅升压电池充电器。 BQ25756 也将正常工作、但需要额外的元件。

    此致、
    Michael