Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ25756
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756主题中讨论的其他器件:BQ25820、
工具/软件:
您好:
我已经看到、BQ 系列中有电池充电器转换器芯片、这些芯片具有仅降压模式 (BQ25820)
是否有芯片允许您仅向电池升压和向“输入侧“降压? (因此仅使用 2 个 FET 驱动器、而不是全部使用 4 个)
我 想减少 BOM、因为我永远不需要提升电池电压。
我的系统在电池电压下为 60V、并在输入端请求 20V 电压。
谢谢你。