Other Parts Discussed in Thread: TPS62867
工具/软件:
我们在其中一个电路板上使用四个 TPS62867RQYR 来生成以下 4 个电压:
- 0.95V
- 1.2V
- 1.8V
- 3.3V
共模 4.2V 输入电压。 所有 4 个实例在原理图上显示正确的 220nH 电感器: 
但是、BOM 错误地列出了 2.2uH 电感器、更具体地说是 DFE322520F-2R2M=P2 (3.3A、0.04 欧姆)。 消耗电流不超过 2.5A 的情况下、您是否发现 IT 出现问题?
根据我们可以看到的、降压转换器和电路板正常工作、我们想知道在麻烦将电感器更改为数据表中指定的值时、特别是 240nH DFE201612E-R24M=P2 (5A、0.02 Ω)是否有意义。
能否请您就此 BOM 错误可能导致的问题(如果有)提供专家建议?