This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62867:使用 2.2uH 电感器而不是 0.22uH 时会发生什么?!

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565209/tps62867-what-happens-when-2-2uh-inductor-is-used-instead-of-0-22uh

器件型号:TPS62867


工具/软件:

我们在其中一个电路板上使用四个 TPS62867RQYR 来生成以下 4 个电压:

  • 0.95V
  • 1.2V
  • 1.8V
  • 3.3V

共模 4.2V 输入电压。 所有 4 个实例在原理图上显示正确的 220nH 电感器:

但是、BOM 错误地列出了 2.2uH 电感器、更具体地说是 DFE322520F-2R2M=P2 (3.3A、0.04 欧姆)。 消耗电流不超过 2.5A 的情况下、您是否发现 IT 出现问题?

根据我们可以看到的、降压转换器和电路板正常工作、我们想知道在麻烦将电感器更改为数据表中指定的值时、特别是 240nH DFE201612E-R24M=P2 (5A、0.02 Ω)是否有意义。

能否请您就此 BOM 错误可能导致的问题(如果有)提供专家建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    IC 的环路补偿针对输出滤波器的推荐 L-C 组合进行了优化。 其他值可能会导致不稳定。 另外、可能无法满足所需的效率和负载瞬态性能。

    我建议遵循电感器的数据表建议。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。
     -我们是说,提高 C 也可能导致不稳定吗?

    我们通常会发现 C 遵循原理图页面上的数据表、在此页面中实例化降压转换器。 但是、C 语言可在使用相应电源轨的所有其他页面上自由构建。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、当输出电容高于 150uF、再加上 0.22uH 电感器时、也会导致不稳定。 整个电源轨上的总电容在此处是相关的。 在 TPS62867 的局部 Cout 之后添加一个与电源轨串联的铁氧体磁珠可能有助于消除后续电容器对环路稳定性的影响。 如果总电容远大于建议的最大值 150uF、则还存在启动期间出现过流情况的风险。

    此致、

    Andreas。