This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:输出电压超过设定电压

Guru**** 2592450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557561/ucc256404-the-output-voltage-exceeds-the-set-voltage

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC256301

工具/软件:

根据您的建议、我将 UCC256301 更改为 UCC256404、但输出电压上升到高于设定电压的问题未得到解决。

观察到相同的波形。

我应该查看哪些设置?

这是否也意味着控制器进入故障状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否分享上一篇帖子的链接?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请参阅以下链接。
    UCC256301:输出电压跳跃 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单地将 UCC256301 与 UCC256404 交换就不能解决问题。 无论出现什么问题、我们建议使用新一代 IC。  

    我认为问题出在反馈环路调优上。 您也有 FB 引脚波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    请查看下图。

     CH1:输出电压

     CH2:FET 开关

     CH3:VCC

     CH4:FB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能说明硬件中的详细问题吗?

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:

    这是问题所在。

    在轻负载条件下、关闭交流输入。

    VCC 电压下降后、在输出电压下降之前、应接通交流输入。

    遵循此程序将导致输出电压上升到高于设定电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一些快速检查、

    1.您是否检查过所有负载,转换器是否保持调节?

    2、能否直接执行从空载到满载、满载到空载的负载瞬态,以检查是否保持了调节!!!

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:

    我根据您的建议检查了 1 和 2。

    在这两种情况下、转换器都保持稳压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    那么问题是仅出现交流重启?

    当输出电压上升到高于设定电压的电压后、是回到设定电压还是仅保持在较高电压状态?

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅在交流电源重新启动时出现问题。

    当输出电压上升到高于设定电压的电压后、它将恢复到设定电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、理解您的观点。 您能否查看系统的 PM?

    我觉得问题出在调优 补偿器 电路上。

    此致、

    Sougata