This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26001:车辆仪表组低功耗模式–过压复位问题和放大器;空载稳定解决方案请求

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26001-Q1, LMR43610-Q1, LM26001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552290/lm26001-vehicle-cluster-low-power-mode-over-voltage-reset-issue-request-for-no-load-stabilization-solution

器件型号:LM26001
主题中讨论的其他器件: LMR43610-Q1

工具/软件:

您好、

我们目前正在研究一个侧重于低功耗模式的汽车仪表组。 当点火开关处于关闭位置时、仪表盘进入休眠模式。 在此期间、控制器的其中一个引脚(调试引脚)变为高电平、指示系统处于睡眠模式。

如果引脚变为低电平、则表示控制器已由于过压检测而复位、这是控制器的一项内置功能。 此复位会以 4 至 5 秒的间隔继续循环进行。

我将附上从示波器捕获的原理图和信号。 在正常运行(所有外设均处于运行状态)时、输入电流约为 125mA。 当系统进入睡眠模式(点火开关关闭)时、电流降至约 10mA。 在这种情况下、5V 输出会上升至 5.78V、然后又下降至 5.07V。

为了检查这种行为是否是轻负载导致的、我在 5V 输出端添加了一个 1KΩ Ω 电阻器、电压稳定在 5.07V 左右。

您能提出一种保持稳定 5V 输出的解决方案吗  而不添加负载电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishnaswaroop、

    感谢您联系我们!  同时、我想向您提出一些建议:

    1. LM26001 和 LM26001-Q1 是我们产品系列中的旧器件、如果是新开发、我建议您查看我们的一些新器件、例如 LMR43610-Q1(1A 器件)。 这些是同步降压转换器、具有明显更好的低静态电流性能(我认为这是您的应用的一项要求)。 它们还具有 5V 固定输出型号以及内部补偿、可降低设计的复杂性和 BOM 成本。 最后、这些器件的价格也更好。

    2.由于电流要求只是 200mA — 您也可以查看 www.ti.com/.../LMR51603-Q1

    关于当前器件的性能、在本质上是负载瞬态期间的器件性能似乎并不那么好。 我怀疑这是因为未对器件进行适当补偿。 您可能需要调整补偿并重试 — 补偿和无源选型建议位于数据表内。 请参阅它。  

    在数据表中:

    即使是 1.5A 负载瞬态、Vout 也相当稳定(在 40mV 的调节范围内)。 因此、在您的情况下、很可能是薪酬问题。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      感谢您发送编修。 我们在这里没有遇到任何瞬态问题。 当负载电流小于 10mA 时、降压转换器进入睡眠模式。 这可能是问题发生的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishnaswaroop、

    抱歉! 我可能误解了您的问题。  

    当器件进入睡眠模式时 — 输出纹波预计为标称电压的 1%。 在本例中、纹波应显示 50mV、但不应影响输出电压设定点。  

    您是否可以测量以下内容:

    开关节点波形

    2.电源正常信号

    并与我分享。  

    降压转换器输出端的负载是多少?  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Taru Kapoor (6177043)、 

    请查找开关节点和电源正常信号的波形、  

    此外、第一个原理图和电流设置略有变化、我们使用经过滤波的降压 5V 电源通过上拉电阻器连接到 PGOOD 引脚、而不是使用降压转换器的 VDD 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将于 8 月 18 日在星期一上回复您。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taru Kapoor ,  

    您是否有机会调查该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishnaswaroop、

    为延误道歉!

    控制器已在此处停止开关、但 PGOOD 保持高电平(这是合理的,因为 Vout>92%的 Vset)-我猜输出端存在一些无功负载、用于将电压拉高。 控制器停止开关以尝试降低电压。  

    仅当 FB 电压下降时,该器件才会开始开关 — 此处不会发生这种情况。

    因此、要检验这一假设、有 几项建议:

    1.检查降压转换器的输出端是否存在任何可能会增加输出电压的无功负载。  

    2.将负载与设备断开,并在此睡眠模式下检查设备的运行情况。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taru Kapoor ,

    我们在电路中连接了六个步进电机。 为了进行故障排除、我们已找到该部分并再次进行测试、但问题仍然存在。

    有趣的是、当我们 向 5V 电源添加一个额外的 5mA 负载时、电源变得稳定。

    此外、我们用二极管 (1N4007) 替换了连接到控制器的所有铁氧体磁珠。 因此、控制器不再检测过压情况、而是保持在睡眠模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishnaswaroop、

    电机/铁氧体磁珠/滤波器电感等电感负载会导致电感反冲高于 输出电压。

    要进行故障排除、我们隔离了该部分并再次进行了测试、但问题仍然存在。

    确切的测试是什么?  

    [引述 userid=“600099" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552290/lm26001-vehicle-cluster-low-power-mode-over-voltage-reset-issue-request-for-no-load-stabilization-solution/5988509

    有趣的是、当我们 向 5V 电源添加一个额外的 5mA 负载时、电源变得稳定。

    [/报价]

    这是合理的 — 因为该额外的电流将释放存储在输出端的能量,并降低输出电压(从而降低 FB 电压)、并帮助器件继续进入睡眠模式。  

    [引用 userid=“600099" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552290/lm26001-vehicle-cluster-low-power-mode-over-voltage-reset-issue-request-for-no-load-stabilization-solution/5988509 ]此外、我们用二极管 (1N4007) 替换了连接到控制器的所有铁氧体磁珠。 因此、控制器不再检测到过压情况并保持睡眠模式。[/报价]

    输出端?  

    值得了解 — 这样可以解决您的问题吗?  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确切的测试是什么?  [/报价]

    工作和设置:

    步进电机用作电感负载。 当电路板上电时、所有步进电机均会运行 1 至 2 秒。 这些电机通过零欧姆跳线电阻器连接、我们在该测试中移除了这些电阻器。

    测试:

    设置完成后、给电路板上电。 3 秒后、我们切换一个按钮、使电路板上的所有电路进入睡眠模式。

    观察结果:

    电路板将保持睡眠模式几秒钟、然后 5V 电源电压升至 6V 左右 。这会导致电路板重复复位、即初始线程中提到的相同问题。

    [报价 userid=“425142" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552290/lm26001-vehicle-cluster-low-power-mode-over-voltage-reset-issue-request-for-no-load-stabilization-solution/5988560

    值得了解 — 这样可以解决您的问题吗?  

    [/报价]

    显然不是、

    降压转换器的行为方式相同。 由于我们使用二极管、阳极侧仍显示 6V 、而阴极侧连接到控制器。 由于二极管上存在压降、控制器不会检测过压情况、器件将保持睡眠模式。

    我相信铁氧体磁珠在此设置中不会产生任何反电动势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishnaswaroop、

    [引述 userid=“600099" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552290/lm26001-vehicle-cluster-low-power-mode-over-voltage-reset-issue-request-for-no-load-stabilization-solution/5990144

    降压转换器的行为方式相同。 由于我们使用二极管、阳极侧仍显示 6V 、而阴极侧连接到控制器。 由于二极管上存在压降、控制器不会检测过压情况、器件将保持睡眠模式。

    [/报价]

    哦,好的 — 这不能解决他们的问题。  

    我必须在内部讨论、然后返回给您。 由于这款器件较旧、因此我没有现成的 EVM 可供我在最后进行测试  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishnaswaroop、

    感谢您的耐心!

    可能需要 在这里使用不同的电感值进行实验。 如果器件在进入睡眠模式之前进入最小 TON、则 COUT 中的能量会倾倒、这种行为由此可以解释。

    我建议您使用不同的 L's 和 Cs 进行实验。  我想说的是、电感器 越高、能量转储越少、COUT 越高、因此 dV(电压变化)越小。

    请告诉我您的观察结果。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taru Kapoor ,

    我们的电路板存在封装掩码问题;转角引脚的掩码未完全打开。 因此、我们手动去除掩模、执行焊接修整、并使用相同的原理图设置对其进行测试。 它现在可以在睡眠模式和正常模式下正常工作。

    感谢您的快速和出色的支持!