Other Parts Discussed in Thread: LM26001-Q1, LMR43610-Q1, LM26001
主题中讨论的其他器件: LMR43610-Q1、
工具/软件:
您好、
我们目前正在研究一个侧重于低功耗模式的汽车仪表组。 当点火开关处于关闭位置时、仪表盘进入休眠模式。 在此期间、控制器的其中一个引脚(调试引脚)变为高电平、指示系统处于睡眠模式。
如果引脚变为低电平、则表示控制器已由于过压检测而复位、这是控制器的一项内置功能。 此复位会以 4 至 5 秒的间隔继续循环进行。
我将附上从示波器捕获的原理图和信号。 在正常运行(所有外设均处于运行状态)时、输入电流约为 125mA。 当系统进入睡眠模式(点火开关关闭)时、电流降至约 10mA。 在这种情况下、5V 输出会上升至 5.78V、然后又下降至 5.07V。
为了检查这种行为是否是轻负载导致的、我在 5V 输出端添加了一个 1KΩ Ω 电阻器、电压稳定在 5.07V 左右。
您能提出一种保持稳定 5V 输出的解决方案吗 而不添加负载电阻器 ?