This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33615:3V 以下的 VCC 引脚

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33615, LM66200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563086/tpsm33615-vcc-pin-under-3v

器件型号:TPSM33615
《Thread 中讨论的其他器件: LM66200》

工具/软件:

您好:

我正在 使用 TPSM33615 处理一个应用、我看到 VCC 保持在 3V 以下的行为(仅上升到~1.9V)。 我的原理图配置为 5V 输出、但我在输出轨上只看到 1.4V。

  • 输入电压:24V
  • 模式选择:GND
  • 芯片:TPSM33615FRNDN

到目前为止、我有:  

  • 已检查 VCC 与接地之间是否存在短路  
  • 确认我的反馈电阻值与原理图匹配(在~0.2V 下测得的反馈引脚)
  • 已尝试移除 VCC 上的 1uF 电容器。  
  • 将 VIN 降至 12V。

我的原理图已随附。  

上电时 VCC(引脚 8)的示波器捕获:  

布局:  

希望 为后续调试步骤提供任何建议!

谢谢、

-ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已收到您的查询。 让我看看,我很快就会回来给你。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    原理图的样子。
    您能否查看以下内容:

    1. 检查施加 VIN 后的 EN 引脚电压、是否高于 UVLO(有时发生焊接问题,EN 可能没有足够的电压来导通器件。
    2. 您能否用新设备替换此设备并查看问题是否仍然存在。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 EN 引脚电压看起来正常。 奇怪的是、我看到了这种额外的行为。

    • 此降压转换器的输出功率进入 LM66200 的 VIN1 引脚 。
    • LM66200 的 VIN2 引脚具有 USB 5V 电源
    • 当我从 24V(仅降压)为电路板供电时、输出为 1.4V、它似乎不会进行开关操作。  
    • 当我使用 USB 和 24V 输入为电路板供电并进入降压转换器时(降压转换器在多路复用器选择 USB 电源时处于空载状态)、我看到 VCC 电压上升到 3.3V、降压转换器的输出变为 2.4V。 (它似乎导通,达到错误的电压)
    • 当降压转换器的输出电压变为 2.4V 后、I 可以取消为 USB 供电、降压转换器保持为 2.4/VCC 保持为 3.3
    • 此时 FB 引脚为 0.5V、稳压器永远不会达到 5V。  

    我系统的功耗为~0.25W

    我订购了一些新器件、很好奇您是否对可能会发生的事情有更多想法。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    感谢您详细解释该问题。 我有一个测试计划、  

    1. 我们将尝试仅测试降压。 您可以只卸载降压转换器(断开 LM66200)吗?
    2. 是否可以逐渐将 Vin 从 0 增加到 24V? 但当 Vin 刚刚接近 0.7V 时、您能否检查 Vcc 是否上升到 3.3V?

      

         3.如果我们看到 Vcc 上升至 3.3V、则内部的 LDO 正常工作。

         4.现在我们可以逐渐将 VIN 增加到 1.23V 以上,看看降压稳压器是否在空载时开始进行调节。

         5.在上述步骤中、您还可以监控 FB 引脚并查看其是否为 1V。

    上述测试序列旨在确保启动序列正确。 如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复! 更换芯片解决了问题。 我怀疑焊接连接不良、就像您最初提到的那样。  

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很高兴我能帮助你。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢、

    Pramik Patel