请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143A-Q1工具/软件:
我们目前正在使用采用四相同步降压配置的 LM5143A-Q1 为电池和负载供电。 由于下游负载不同、LM5143A-Q1 可提供不同的占空比来控制 MOSFET。
我们想使用 MCU 来监控 LM5143A-Q1 的占空比。 您能否告知 LM5143A-Q1 的哪个(些)引脚可以为 MCU 监控提供占空比信号? 还有其他方法可以监控占空比吗?
感谢您的支持。
此致、
Yuming