This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:查询 LM5143A-Q1 的监控占空比

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564772/lm5143a-q1-inquiry-on-monitoring-duty-cycle-from-lm5143a-q1

器件型号:LM5143A-Q1


工具/软件:

我们目前正在使用采用四相同步降压配置的 LM5143A-Q1 为电池和负载供电。 由于下游负载不同、LM5143A-Q1 可提供不同的占空比来控制 MOSFET。

我们想使用 MCU 来监控 LM5143A-Q1 的占空比。 您能否告知 LM5143A-Q1 的哪个(些)引脚可以为 MCU 监控提供占空比信号? 还有其他方法可以监控占空比吗?

感谢您的支持。

此致、

Yuming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    如果测量 Vout 和 Vin、则可以通过 MCU 推导出 D = Vout/Vin。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

       感谢您的答复。 由于我们目前使用的是四相配置、因此所有四个相位的占空比是否都相同?

    此致、

    Yuming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、占空比应该相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

       感谢您发送编修。 我们将在内部与我们的团队一起审查和讨论这一点。 此主题现在可以关闭。

    此致、

    Yuming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢 Yuming。