This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:XID 设置

Guru**** 2591870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564585/tps65987ddk-xid-setting

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件:TPS65987

工具/软件:

你好。

我正在尝试配置 TPS65987 以通过 USB 电力输送认证。 我的 XID 字段有问题、我已将其设置为 Tx Identity、发送受电方能力扩展数据块和 Tx 供电方能力扩展数据块中的正确值、但我始终读取 0。 我正在使用版本 6.1.4 的 GUI 和版本 f907.14.20 的固件。

我缺少一个设置还是这是一个错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    您能否附上 PJT 文件、以便我查看一下?

    谢谢您、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../test_5F00_11_5F00_09_5F00_25.pjt

    你(们)好

    这是我的 pjt 文件。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢! 给我一天的时间来看看。

    谢谢您、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehdi:

    看起来我们需要更改系统设置页面上的 XID、以便它与您的 VIF 相匹配。

    请在此处更改 XID!

    谢谢您、

    Kevin