请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987DDK主题中讨论的其他器件:TPS65987
工具/软件:
你好。
我正在尝试配置 TPS65987 以通过 USB 电力输送认证。 我的 XID 字段有问题、我已将其设置为 Tx Identity、发送受电方能力扩展数据块和 Tx 供电方能力扩展数据块中的正确值、但我始终读取 0。 我正在使用版本 6.1.4 的 GUI 和版本 f907.14.20 的固件。
我缺少一个设置还是这是一个错误?