This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:我是否正确计算了 VEN

Guru**** 2583245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565215/bq78350-r1a-did-i-do-my-ven-calculation-correctly

器件型号:BQ78350-R1A
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在使用 3 节 18650 电池 BMS。 我想确保了解 VEN 及其计算方法。 该引脚必须小于 1V、但我们应该尝试使其达到 1V 的接近程度如何? 我执行了以下操作:


R2 =(R1 * V_OUT)/(V_IN - V_OUT)
R2 =(300k * 0.93V)/(12.6V - 0.93V)= 23.91kΩ

V_OUT = V_IN *(R2/(R1 + R2))
V_out = 12.6V *(23.7k /(300k + 23.7k))= 0.923V

我选择的 FET 和电阻器可以正常工作吗? 我应该做些什么改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已指定、并将在可能的情况下进行审核、同时请附上您的.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不确定您使用.gg 文件是什么意思。

    谢谢您、

    Brighton Sikarskie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分压器电路看起来很好。

    gg 文件是可从 bqStudio Data Memory 导出的文本文件。 它列出了每个配置参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下分压器应该接近 1V 的程度吗? 例如 0.5V 与 0.9V、这会产生什么差异、或者如果是 0.98 与 0.93、会出现什么差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    越接近 1、ADC 范围利用率就越高、转换结果的精度就越高。