Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我正在使用 3 节 18650 电池 BMS。 我想确保了解 VEN 及其计算方法。 该引脚必须小于 1V、但我们应该尝试使其达到 1V 的接近程度如何? 我执行了以下操作:
R2 =(R1 * V_OUT)/(V_IN - V_OUT)
R2 =(300k * 0.93V)/(12.6V - 0.93V)= 23.91kΩ
V_OUT = V_IN *(R2/(R1 + R2))
V_out = 12.6V *(23.7k /(300k + 23.7k))= 0.923V

我选择的 FET 和电阻器可以正常工作吗? 我应该做些什么改进?