工具/软件:
大家好、
当充电器正在为电池充电时、BQ24170 上的引脚 19 /BATDRV 的状态是什么?
插入电源适配器后、我想设置系统的电源路径并同时为电池充电、但电池不应向系统放电。
非常感谢。
SK。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
此外、对 EVM 板也有疑问。
1) 要将充电电流设置为 4A、我是否可以修改 EVM 板上的电阻器 R30 = 100k Ω 而不是 232k Ω?
默认设置为 2Adc、用于通过 R30 = 232k Ω 和 R32 = 32.4k Ω 进行快速充电。
因此、VISET 将为 VREF*(32.4/264.4)~= 3300mV * 0.122 ~= 400mV
I (charge)= viset/(20*0.01 欧姆)= 2A
当 R30 更改为 100k Ω 时、可见性将约为 800mV。 更改了 I (Charge)Δ~= 4A
2) 对于 IDPM、我也要设置为 4A。
计算出的 V (ACSET) 需要为 4A*20*0.02 欧姆= 1.6V。
因此、如果我将 R31 更改为 32.4k Ω、则 V (ACSET)~= 1.65V
上述修改是否正确?
SK。