This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:BQ24170 的/BATDRV 引脚状态

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566439/bq24170-the-batdrv-pin-status-of-bq24170

器件型号:BQ24170


工具/软件:

大家好、

当充电器正在为电池充电时、BQ24170 上的引脚 19 /BATDRV 的状态是什么?

插入电源适配器后、我想设置系统的电源路径并同时为电池充电、但电池不应向系统放电。

非常感谢。

SK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、对 EVM 板也有疑问。

    1) 要将充电电流设置为 4A、我是否可以修改 EVM 板上的电阻器 R30 = 100k Ω 而不是 232k Ω?

    默认设置为 2Adc、用于通过 R30 = 232k Ω 和 R32 = 32.4k Ω 进行快速充电。

    因此、VISET 将为 VREF*(32.4/264.4)~= 3300mV * 0.122 ~= 400mV

    I (charge)= viset/(20*0.01 欧姆)= 2A

    当 R30 更改为 100k Ω 时、可见性将约为 800mV。 更改了 I (Charge)Δ~= 4A

    2) 对于 IDPM、我也要设置为 4A。

    计算出的 V (ACSET) 需要为 4A*20*0.02 欧姆= 1.6V。  

    因此、如果我将 R31 更改为 32.4k Ω、则 V (ACSET)~= 1.65V

    上述修改是否正确?

    SK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SK:

    通过 xls 计算、我得到了与上述值相同的电阻比和 VxSET 值。 请注意、xls 可固定顶部电阻器并计算底部电阻器。

    此致、

    Jeff