Other Parts Discussed in Thread: TL7700, TPS3842, TPS3808E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TL7700主题中讨论的其他器件: TPS3842、 TPS3808E
工具/软件:
我们计划使用 TL7700 监控电源。
您能解释一下 tpo 的概念吗?
在数据表中、TSO 部分指出当 CT = 0.01uF 时、为 0.5ms 至 1.5ms。
TPO (typ)= 0.01uF× 10^5 = 1ms。
在其他调查中、发现误差为±50%。
IC 是否会产生±50%的误差?
此外、在不包括电容器的电容容差或温度特性的情况下进行计算是否可以接受?