This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700:TL7700:输出脉冲持续时间的估计允许误差 (tpo)

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7700, TPS3842, TPS3808E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566546/tl7700-tl7700-estimated-allowable-error-for-output-pulse-duration-tpo

部件号:TL7700
主题中讨论的其他器件: TPS3842TPS3808E

工具/软件:

我们计划使用 TL7700 监控电源。
您能解释一下 tpo 的概念吗?
在数据表中、TSO 部分指出当 CT = 0.01uF 时、为 0.5ms 至 1.5ms。
TPO (typ)= 0.01uF× 10^5 = 1ms。
在其他调查中、发现误差为±50%。
IC 是否会产生±50%的误差?
此外、在不包括电容器的电容容差或温度特性的情况下进行计算是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队将回答您的问题。

    请注意、TL7700 是一种传统器件。 我们强烈建议您在此处考虑最新一代的解决方案:

    https://www.ti.com/product/TPS3842

    https://www.ti.com/product/TPS3808E

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 TL7700 是传统器件、因此除了数据表中给出的数据外、我们没有太多数据。 数据表不包含有关所用电容器的变化的任何信息、因此±50%的规格 不包括任何电容器容差或温度特性。

    前文提到的 TPS3842 和 TPS3808E 等新型器件在其数据表中详细介绍了时序精度。

    -亨利