This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25856-Q1:并联

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25856-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565908/bq25856-q1-parallel-connection

器件型号:BQ25856-Q1


工具/软件:

您好:

我们的设计要求是 24V 输入电压、14.4V 输出电压电池充电电流为 30A。 由于 BQ25856-Q1 支持 20A 电流、我们可以并联另一个 BQ25856-Q1 来实现 30A 存档。 请共享并联两个充电器 IC 的参考电路。  

在并联运行中、我们如何检查电池 SoC 以及这两个 IC 之间的充电电流共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于并联充电、有 2 项额外要求。 第一种方法是将一个器件的充电电压调节点设置为略低于另一个器件的电压调节点。 这应该可以实现每个器件的干净端接。 这可通过通过 I2C 调整 FB 调节或更改电阻分压器网络来实现。 第二种方法是在使用 I2C 时分隔每个器件的 I2C 线路、因为器件将具有相同的地址。 这可以使用主机的不同 I2C 通道或使用 I2C 多路复用器来实现。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的答复。 如果两个充电器输出电压不同、可以将两个输出电压短接。 如果可能、充电电流将在两个充电器之间以何种方式共享。 需要使用电源路径控制器来组合两种输出电压。

    需要同步两个充电器吗? 要同步两个充电器、 必须为 FSW_SYNC 引脚连接外部公共时钟。 或者是否有任何简单的方法可用。

    谢谢

    BALA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当这些器件处于快速充电模式时、它们充当电流源、这意味着它们可以并联连接。 如果其中一个器件的调节电压设置为较低值、它将调节电压、而另一个器件仍处于恒流模式。 一旦第一个器件终止、另一个器件就会将电压升高至其稳压电压、直到其在第一个器件关断时终止。

    不需要同步 Fsw。 如果是首选、则每个器件的 FSW_SYNC 引脚应连接相同的外部时钟。

    此致、
    Michael Bradbourne