工具/软件:
您好:
我们的设计要求是 24V 输入电压、14.4V 输出电压电池充电电流为 30A。 由于 BQ25856-Q1 支持 20A 电流、我们可以并联另一个 BQ25856-Q1 来实现 30A 存档。 请共享并联两个充电器 IC 的参考电路。
在并联运行中、我们如何检查电池 SoC 以及这两个 IC 之间的充电电流共享。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我们的设计要求是 24V 输入电压、14.4V 输出电压电池充电电流为 30A。 由于 BQ25856-Q1 支持 20A 电流、我们可以并联另一个 BQ25856-Q1 来实现 30A 存档。 请共享并联两个充电器 IC 的参考电路。
在并联运行中、我们如何检查电池 SoC 以及这两个 IC 之间的充电电流共享。
您好:
对于并联充电、有 2 项额外要求。 第一种方法是将一个器件的充电电压调节点设置为略低于另一个器件的电压调节点。 这应该可以实现每个器件的干净端接。 这可通过通过 I2C 调整 FB 调节或更改电阻分压器网络来实现。 第二种方法是在使用 I2C 时分隔每个器件的 I2C 线路、因为器件将具有相同的地址。 这可以使用主机的不同 I2C 通道或使用 I2C 多路复用器来实现。
此致、
Michael
您好、
当这些器件处于快速充电模式时、它们充当电流源、这意味着它们可以并联连接。 如果其中一个器件的调节电压设置为较低值、它将调节电压、而另一个器件仍处于恒流模式。 一旦第一个器件终止、另一个器件就会将电压升高至其稳压电压、直到其在第一个器件关断时终止。
不需要同步 Fsw。 如果是首选、则每个器件的 FSW_SYNC 引脚应连接相同的外部时钟。
此致、
Michael Bradbourne