This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8764-Q1:LP8764-Q1 配置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8764-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565504/lp8764-q1-lp8764-q1-configuration

器件型号:LP8764-Q1


工具/软件:

您好、

  可以将 LP8764-Q1 的电源时序配置为多相的 BUCK1+BUCK2(其中 1V 输出、降压 3 和降压 4 分别为 3.3V 和 1.8V)。 我需要一个 3.3V 的时序来首先生成 3.3V 的时序、1.8V 秒和 1V 作为最后一个时序或同时生成所有输出。   

谢谢您、

Amal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amal、

    是的、这是可能的。 当降压支持 3.3V 输出时、PMIC 的输入应为 5V。 也可以通过这种方式进行排序。

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishtiaque Panhwar、

       感谢您提供的信息以及如何使用我所需的电源输出和电源时序对 PMIC 进行出厂编程。  

    此致、

    Amal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amal、

    您可以参阅 PMIC NVM 用户指南、并逐步了解如何重新配置 NVM。  

    请参阅 GUI 用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/slvubt8 

    使用 GUI 创建 NVM 后、以下应用手册介绍了如何在 PMIC 中更新 NVM。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvaf93 

    您应该熟悉 PFSM 机器、如果不熟悉、则可能会先熟悉数据表中的 PFSM 机器。  

    可从产品页面请求提供数据表、您可以根据某些要求访问数据表。  

    产品页面: 链接

    此致、

    Ishtiaque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishtiaque Panhwar、

    谢谢你的信息,我还有一个疑问。 好像配置了 NVM 一次一样、PMIC 的电源时序、降压模式和输出电压是否会保持不变、直到我们更改 NVM 配置、或者我们是否每次都需要提供一个辅助控制器来进行 PMIC NVM 配置。

    是否可以在生产线中进行一次性编程、并使用具有所需电源时序、降压模式和输出电压的电路板。  

    此致、

    Amal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amal、

    是、一旦对 NVM 进行编程、PMIC 将根据设置执行操作、因为这些设置存储在 PMIC EEPROM 存储器中。 为了更新 NVM、需要使用用户指南中定义的步骤对 NVM PMIC 进行重新编程。 但是、如果这些器件是某些配置需要动态更改或更新、则可能需要 MCU 或控制器、能够通过 I2C 或 SPI 接口与 PMIC 通信。 但是、您可以在默认情况下更新所需的更改后进行更新、以后可能不需要更新。 这取决于您的测试以及系统中所需的配置。  

    此致、

    Ishtiaque