工具/软件:
您好、
可以将 LP8764-Q1 的电源时序配置为多相的 BUCK1+BUCK2(其中 1V 输出、降压 3 和降压 4 分别为 3.3V 和 1.8V)。 我需要一个 3.3V 的时序来首先生成 3.3V 的时序、1.8V 秒和 1V 作为最后一个时序或同时生成所有输出。
谢谢您、
Amal
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Amal、
您可以参阅 PMIC NVM 用户指南、并逐步了解如何重新配置 NVM。
请参阅 GUI 用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/slvubt8
使用 GUI 创建 NVM 后、以下应用手册介绍了如何在 PMIC 中更新 NVM。
https://www.ti.com/lit/pdf/slvaf93
您应该熟悉 PFSM 机器、如果不熟悉、则可能会先熟悉数据表中的 PFSM 机器。
可从产品页面请求提供数据表、您可以根据某些要求访问数据表。
产品页面: 链接
此致、
Ishtiaque
您好 Amal、
是、一旦对 NVM 进行编程、PMIC 将根据设置执行操作、因为这些设置存储在 PMIC EEPROM 存储器中。 为了更新 NVM、需要使用用户指南中定义的步骤对 NVM PMIC 进行重新编程。 但是、如果这些器件是某些配置需要动态更改或更新、则可能需要 MCU 或控制器、能够通过 I2C 或 SPI 接口与 PMIC 通信。 但是、您可以在默认情况下更新所需的更改后进行更新、以后可能不需要更新。 这取决于您的测试以及系统中所需的配置。
此致、
Ishtiaque