This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:TPS612888RQQR、体二极管、升压、

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565875/tps61288-tps61288rqqr-body-diode-boost-up

器件型号:TPS61288


工具/软件:

尊敬的 TI 成员  

尽管使能引脚为低电平、但输出电压几乎与输入电压相同、只是 IC 内部体二极管引起的压降除外。

根据数据表、当 Enable = Low 时、输出电压应为 0V。应该采取什么措施来实现这一点?

我们的问题是否与使能引脚的运行有关? 可以采取哪些措施来解决该问题?

TPS61288:TPS612888RQQR:默认为引脚启用 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

[TI Fourms]  

该电路是可以接受的、请确保 EN 信号为开漏信号。

此外、请 注意、 当 EN 为低电平时、器件关断时、  由于体二极管的体二极管具有上限、器件的输出将与 Vin 相同。

e2e.ti.com/.../TPS61288RQQR_5F00_Operation-issue.pdf

谢谢  
此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8078.TPS61288RQQR_5F00_Operation-issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ES:

    这是 TPS61288 的正常行为、该器件没有真正断开功能、因此当 EN=L 时、输出通过体二极管连接到输入

    在数据表中、此处的电压 A 仍然不是 0V、您可以仔细检查。

    如果您不希望 EN=L 时输出端出现浮动电压、可将具有输出的 p-MOSFET 系列用作负载断开切换开关。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan  

    我了解您的反馈。 输出为 12V、5A。 我想使用 EN=LOW 来关闭 MOSFET。 您能推荐合适的 MOSFET 吗?

    当 EN=LOW、MOSFET=OFF 时、VOUT:

    Q1) 如果使用外部 MOSFET、由于 MOSFET 的体二极管、VOUT 是否会无法达到 0V?
    问题 2) 使用负载开关而不是 MOSFET 会怎么样?
    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ES:

    可以使用常见的 p-MOS 或 n-MOS 作为负载断开 FET、只需确保额定电压和额定电流适合您的应用即可。

    对于您的问题:

    请确保外部 MOSFET 的体二极管与内部高侧 MOSFET 背对背、以便 Vout 可降至 0V。

    您可以参阅此应用手册、请参阅: www.ti.com/.../sszt754.pdf

    对于负载开关、通常成本会稍高、但也可以起作用并阻断输入电压。

    此致、

    Nathan