工具/软件:
尊敬的 TI 成员
尽管使能引脚为低电平、但输出电压几乎与输入电压相同、只是 IC 内部体二极管引起的压降除外。
根据数据表、当 Enable = Low 时、输出电压应为 0V。应该采取什么措施来实现这一点?
我们的问题是否与使能引脚的运行有关? 可以采取哪些措施来解决该问题?
TPS61288:TPS612888RQQR:默认为引脚启用 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛
[TI Fourms]
该电路是可以接受的、请确保 EN 信号为开漏信号。
此外、请 注意、 当 EN 为低电平时、器件关断时、 由于体二极管的体二极管具有上限、器件的输出将与 Vin 相同。
e2e.ti.com/.../TPS61288RQQR_5F00_Operation-issue.pdf
谢谢
此致