This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI31P1-Q1:附加电流检测放大器关断电阻

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565719/tpsi31p1-q1-additional-current-sense-amplifier-off-resistor

器件型号:TPSI31P1-Q1


工具/软件:

您好:

我尝试在 TPSI31-Q1 参考设计的输出中添加一个电流检测放大器。 我想确保放大器的输入阻抗不会降低电流检测输出的负载、从而使 IC 的功能受到影响。 我不确定这会是个问题、但我想在订购器件之前进行确认。

我是否可以通过任何方法来确认最小输入阻抗、这不会影响 IC 的电流检测功能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢您参加 E2E 论坛并联系我们的团队!

    您能否分享您的应用细节(电压,时间,电容)?

    我认为输入阻抗应该很好、尤其是大于 kΩ Ω、因为这只会消耗掉 如果负载电流达到用户定义的 Ipeak 阈值、则 Vlink、它将对 MOSFET 进行 PWM。

    这可能更像是一个问题、说明预充电后可以接收到链路电容器中的漏电流大小。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师