请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSI31P1-Q1工具/软件:
您好:
我尝试在 TPSI31-Q1 参考设计的输出中添加一个电流检测放大器。 我想确保放大器的输入阻抗不会降低电流检测输出的负载、从而使 IC 的功能受到影响。 我不确定这会是个问题、但我想在订购器件之前进行确认。
我是否可以通过任何方法来确认最小输入阻抗、这不会影响 IC 的电流检测功能?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我尝试在 TPSI31-Q1 参考设计的输出中添加一个电流检测放大器。 我想确保放大器的输入阻抗不会降低电流检测输出的负载、从而使 IC 的功能受到影响。 我不确定这会是个问题、但我想在订购器件之前进行确认。
我是否可以通过任何方法来确认最小输入阻抗、这不会影响 IC 的电流检测功能?
谢谢!
您好、Cameron、
感谢您参加 E2E 论坛并联系我们的团队!
您能否分享您的应用细节(电压,时间,电容)?
我认为输入阻抗应该很好、尤其是大于 kΩ Ω、因为这只会消耗掉 如果负载电流达到用户定义的 Ipeak 阈值、则 Vlink、它将对 MOSFET 进行 PWM。
这可能更像是一个问题、说明预充电后可以接收到链路电容器中的漏电流大小。
此致、
Tilden Chen
固态继电器|应用工程师