请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS923654工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我正在在以下条件下评估适用于高压 LED 驱动器应用的 TPS923654DRRR:
输入电压:8 V
输出:36V/1A (向 LED 提供恒定电流)
然而、在我们的测试中、输出电流似乎限制在 500mA 附近 、并且器件似乎进入突发模式或间歇运行。 我们怀疑这可能是由器件的开关电流限制造成的。
我们正在考虑使用具有更高峰值开关电流能力的 TPS923654HMDMTR、但我们想确认以下几点:
TPS923654x 系列是否适用于此应用(8V→36V、1A 输出) ?
如果不是、您会推荐针对此功率级别和转换比的替代 TI 解决方案吗?
任何见解或指导都将非常感谢。