This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923654:8V 输入至 36V/1A 升压 LED 驱动器应用的可行性

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566006/tps923654-feasibility-of-8v-input-to-36v-1a-boost-led-driver-application

器件型号:TPS923654


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在在以下条件下评估适用于高压 LED 驱动器应用的 TPS923654DRRR:

输入电压:8 V
输出:36V/1A  (向 LED 提供恒定电流)

然而、在我们的测试中、输出电流似乎限制在 500mA 附近 、并且器件似乎进入突发模式或间歇运行。 我们怀疑这可能是由器件的开关电流限制造成的。

我们正在考虑使用具有更高峰值开关电流能力的 TPS923654HMDMTR、但我们想确认以下几点:

TPS923654x 系列是否适用于此应用(8V→36V、1A 输出)   ?

如果不是、您会推荐针对此功率级别和转换比的替代 TI 解决方案吗?

任何见解或指导都将非常感谢。