This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:触碰到Pin4脚 (RT/CLK)、芯片工作异常 Ω

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566623/tps54360-pin4-rt-clk

器件型号:TPS54360


工具/软件:

您好:μ s
使用TPS54360按照datesheet中参考原理图设计 24V转5V的电路、并且Layout也按照参考设计布局、测试时手触碰到PIN4脚(Ω RT/CLK)、瞬间导致芯片工作异常、并伴随吱吱声、原因大概率是影响开关频率了。
想请教一下在原理图设计层面有没有什么办法将这种隐患优化。μ s

期待您的回复、并再次感谢您的支持与帮助!μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xin  

    触摸 RT 引脚会影响器件开关、这是正常现象。  如果您想降低其灵敏度、请与 R3 并联填充~ 100pF、并检查是否有任何改进。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee
    我尝试与R3并联~100pF/47pF/ 100nF都没有发现其灵敏度降低 Ω
    期待您的回复、并再次感谢您的支持与帮助!μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xin  

    正如我提到的、触摸 RT 引脚会影响器件开关是正常的。 另一种方法是对 PCB 进行保形涂层。 保形涂层 可保护 PCB 和元件免受各种环境因素的影响。

    - EL